This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:8V @ 0.8A 的设计审查

Guru**** 2506105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324861/tps61288-design-review-for-8v-0-8a

器件型号:TPS61288

大家好!

我正在使用基于 TPS61288RQQR 的升压转换器、能够在脉冲模式下提供电锁(上电最长1秒)。 您能否检查一下、我的计算结果是否正确、电池是否能够处理该问题? PCB 设计是否正确?

性能要求:

  • 输出电压–8V
  • Iout–高达0.8A

转换器应提供大约6、7W (包括95%效率)作为输出

电源:

  • 两节电池 ER34615M (3、7V 锂亚硫酰氯)并联连接
  • 电池参数(单节电池):
    • 电压范围2、0V–3、7V
    • 标称电压:3、6V
    • 持续放电电流–2A (两节电池为4A)

基于以上的最大功率、两节电池为144W。

我还检查了由电源加载的电池组上的压降(电流控制)。 结果:

  • 1A 时的测量值为3.2V (3.2W)
  • 2A 测量值为2、95V (5、9W)

在2、7V 电压下应达到6、7W (需要确认)。

摘要:电源应该处理升压转换器。

设计参数:

  • VIN–2、7V 至3、7V
  • 输出电压–8V
  • Iout–高达0.8A

原理图:

 

效率图:

 电流为0、8A 时的效率为93%、因此升压转换器需要6、88W 作为输入–如果电池组能够实现这一点、则需要确认这一点。 在最坏的情况下、设计性能将降至0.7A。

 

PCB 设计(线圈将被更改):

 

PCB 参数:

  • 层压板类型:FR4
  • 层压板厚度:1.5mm
  • 铜厚度:35um
  • 2层

"我怎么知道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miroslaw、

    一般而言、我建议尽可能靠近 EVM 布局布线。

    请注意、当电池接近耗尽电量时、它们的输入电压会更小。 当您尝试从它们中取出全功率时、需要记住这一点。 如果输入电压变小、TPS61288将增大来自源的电流以保持输出电压、这会进一步降低源电压。 因此、接近放电的电池阻抗非常重要。

    设备的专家正在离开办公室。 请在下周期待他的回答。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brigitte:

    感谢您的回答。 我计算了是否该功率对电池组可行。 目前为此设计准备的锁将具有两种不同的锁型号:0、5A @ 8V 或0、4A @ 8V。 这意味着该项目在温度变化、使用期间电池放电或需要使用新的锁定模型时包含一些裕度。

    PS 您说 EVM 是什么意思? "评估模块"? "误差矢量幅度"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miroslaw、

    抱歉使用 TI 缩写:EVM =评估模块。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miroslaw:

    您 制作了一个详尽的设计。

    请参阅计算工具 e2e.ti.com/.../7522.TPS61288-Calculation-tool.xlsx

    和评估模块用户指南 TPS61288EVM-064评估模块用户指南(修订版 A)

    在最坏的情况下、输出电流为0.8A、计算出的输入电流约为3.8A。

    正如您所做的测试、电流应该足以用于该 模块。

    (请查看 Brigitte 说: 电池将增大其内电阻并在接近耗尽时显示更小的输入电压)

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fergus

    我将检查电池的内阻、以便估算电池能够为转换器供电的时间。