This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:LM51772内部

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325353/lm51772-lm51772-internal

器件型号:LM51772

您好!

在我们的 LM51772应用中、我打算使用内部反馈。 我知道 LM51772配备了 OTP (一次性可编程)内存。 如何修改 VOUT_TARGET1_MSB 和 VOUT_TARGET1_LSB 寄存器的默认值、以便在启动时、在不对寄存器进行任何调整的情况下、假设启用了 LM51772、默认输出电压为12V 而不是5V? 我想知道实现这一目标的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pabl:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    使用内部 FB 分压器时、可为 LM51772设置输出电压、但只能通过 I2C 接口进行设置。 不能通过对 LM51772内的 OTP 存储器进行编程来设置它。

    注意:计划最终器件通过内部 FB 分压器将默认输出电压设置为12V、而不是为原型器件使用的第一个器件设置的5V。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、  

    感谢您的答复。

    关于您的笔记、您这么说是什么意思?  市场上可用的 LM51772将其默认内部反馈设置为12V?  

    我是否可以使用 PMOS 从 VCC2连接 FB 引脚或断开该引脚? 在这种情况下、我可以在正常运行时将 PFET 关闭、并使用外部反馈。 如果需要更改电压、可以使用 EN 引脚禁用 IC、打开 PFET 以将 FB 引脚连接到 VCC2、然后更改为内部反馈。  这项计划是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pabl:

    您能否简单地描述一下您的要求、这将使 zo 推荐最佳解决方案变得更容易。

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、  

    我需要的是、当我为系统加电后 LM51772再加电、它会在输出端自动从12V 开始。 但只有当我需要更改为电压时、我才使用 I2C 通信来更改为输出电压。   

    我想使用 PMOS 将 FB 引脚连接到 VCC2、可以通过外部 FB 启动转换器、只有在必要时我可以禁用 EN 引脚、将 FB 连接到 VCC2开启 PFET、在内部改变电压、 然后使用 EN 引脚打开转换器。  

    如何获得将12V 作为默认输出电压的 LM51772器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pabl:

    您当前获得的器件以及网络上的数据表适用于试验芯片(也标有 XLM51772)。

    启用内部 FB 时、最终发布的器件的默认输出电压为12V。

    这将是标有 PLM51772的原型器件(新一代预量产器件)、可在~ 4周内供货。

    内部 FB 分压器的默认输出电压已设置为12V。

    此致、

     斯特凡