This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:12V 的输出电压

Guru**** 2511915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324739/tps56837-output-voltage-of-12v

器件型号:TPS56837

您好、团队成员:

我的客户想使用具有24V 输入电压-> 12V / 4A 输出的 TPS56837。
但该器件的设计输出高达13V。
在12V 输出电压配置下使用是否安全?

我认为 FET 的最短导通时间和最短关断时间有很大的裕度、即使在1200kHz 工作频率下也是如此。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara:

    感谢您使用 TPS56837。

    当然、我们的器件可以支持12V 的输出电压以及13V 的最大输出电压。  

    此外、我们的器件具有大占空比功能、Fsw 将会降低(低于设置 Fsw)以扩展 Ton/Toff、从而支持高达98%的占空比。 这将介绍详细信息: https://www.ti.com/lit/an/sbva102/sbva102.pdf