This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74701-Q1:负载突降保护

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324734/lm74701-q1-load-dump-protection

器件型号:LM74701-Q1

专家、您好!

我们想确保 LM74701-Q1可以省略哪些保护 TVS 二极管。

在负浪涌方面、就像 ISO7637-2脉冲1一样、该器件可以将阳极侧钳制到 VCLAMP。
因此、我认为我们可以省略双向 TVS 二极管来在阳极侧钳制负浪涌。

另一方面、对于正浪涌或负载突降、该器件可以承受阳极处高达65V 的电压、就像35V 抑制负载突降一样。
因此、我认为我们需要放置 TVS 二极管、以防发生高压过压事件。
为了保护这一事件、我想有2种类型的保护 TVS 二极管位置一个在阳极侧、另一个在阴极侧。

然后、您能告诉我 TVS 二极管的正确放置方式是什么吗?

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    LM74701-Q1经专门设计、可在没有任何输入 TVS 二极管的情况下工作、因此 由于器件具有钳位特性、因此可以省略输入双向 TVS 二极管。

    根据您的系统、阴极侧 TVS 很容易保护下游负载、尽管该器件可以在没有任何 TVS 的情况下轻松承受35V 抑制负载突降。

    此致、

    S·迪尔