This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:无法获得高侧输出

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323417/lm5046-unable-to-obtain-high-side-outputs

器件型号:LM5046

大家好!

我目前使用的是 IC LM5046MH/NOPB、想要实现相移全桥操作。 我正在尝试为开关 MOSFET 生成相移 PWM 脉冲。 我能够在端子 LO1和 LO2上实现低侧 PWM。 在高侧输出(HS1、HO1、HS2和 HO2)时、我无法观察到任何 PWM。

低侧上的 PWM 范围是0V 至10V。 在高侧输出端子上、我只是观察到一个10V 的直流电压。 工作参数如下:

  • 输入电压= 18V
  • 振荡器频率= 50kHz (通过在 RT 引脚上接地100k Ω 电阻器进行设置)。

以下引脚处观察到的值为:

  • UVLO:2V
  • OVP:1V
  • 参考:5V
  • VCC:9.5V
  • LO1、LO2:50kHz (0 -10V)时的 PWM
  • HS1、HO1、HS2、HO2:10V DC

请注意:COMP 引脚与光耦合器断开连接、因为一个超过1mA 的电流流入 COMP 引脚、会按照数据表将占空比降至0。 但问题仍然存在。

我也使用自举电容器进行了检查、BST1和 BST2引脚上的电压也是10V。

我附上了电路和输出波形供您参考。

此致、

A·R·阿内什

波形为黄色、对应于 LO1。 在 LO2上观察到类似的波形。

蓝色波形对应 HO1。 针对 HS1、HS2、HO2、BST1和 BST2观察到类似的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已收到这份报告,正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在原理图中找不到 HS1、HS2标记为引脚23。  您能否仔细检查原理图引脚编号和标签?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    这已被考虑在内。 会注意到模糊性并将其分类。 但问题仍然存在。

    此致、

    A·R·阿内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电路原理图中、LO1 (引脚15)和 SSOFF (引脚23)互换。 这只是一个编号错误。 此问题将得到处理。 但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将更新后的原理图发送给我?

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    请找到更新后的原理图。

    谢谢。

    A·R·阿内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的原理图。  您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是测试设计开环、还是连接到相移全桥?

    从您发送的原理图中、如果未连接到全桥、则 BST1和 BST2电容器无法充电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  

    到目前为止、测试是在开环条件下执行的。 为了通过光耦合器向 COMP 引脚提供反馈、使用了电位计。 我有几个问题。 如果我先清除这些疑虑、那将会非常有帮助。


    1.在数据表中、VCC 引脚被称为输入、被描述为"启动稳压器的输出"。 是否应向该引脚提供外部电压?
      目前、未向该引脚提供电压。 VCC 的输出为9.5V。

    2.可以通过将信号断开到 COMP 来在开环模式下测试该 IC 吗? 我们是否仍能够获得所有四个输出(HO1、HO2、LO1和 LO2)?

    3.根据您之前的回复、如果它未连接到全桥、但仍然通过光耦合器提供反馈、那么 BST1和 BST2电容器会充电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题 在于、BST1和 BST2电容器在开环电路中无法充电。   在开环电路中接地 S11和 S12。  这将为高侧驱动器提供一个基准、并允许电容器为这些驱动器充电。

    此致、