This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:在省电模式下输出电容器的振铃音(在100mA 输出电流下)

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324037/tps63030-ringing-tones-from-output-capacitors-in-power-save-mode-under-100ma-output-current

器件型号:TPS63030

您好!

我正在使用 TPS63030DSKR 元件将电压从4.9V 升压到5.25V、并根据负载使用输出电流3mA -40mA。 我遵循原理图和布局的参考设计、到目前为止、当器件开启并运行时、我可以听到8kHz 和16kHz 的振铃音。 我将 PS/SYNC 接地以使用"省电"模式、我注意到该参考设计 在稳压器的输出上具有2个并联的通用10uF 电容器。 我正在使用两个陶瓷电容器、我计算得出它们的谐振频率为~8kHz (10uF)和~16kHz (20uF)。

回顾数据表、没有提及这两个电容器的具体器件型号、也未告知电容器大小与 输出电流之间的关系。 ~意识到这部分面向 μ V 100mA 应用、而我远低于此目标。 我现在的解决方案是将2个10uF 的陶瓷电容器换成钽电容器、这样就可以消除振铃。 不过、我想知道在低电流应用中是否需要2个10uF 电容器? (或许一个1uF 电容器就足够了)。 感谢您提供任何意见、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nale、

    此器件被内部补偿、并且输出电容器会影响转换器的极点频率。 当您以与减小电容值相同的速率增加电感值时、您可能会检查器件是否仍然稳定。

    通常、使用较小封装内的电容器会降低听到声音的可能性。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的快速回复。  我目前使用0805组件、0603或0402等较小的封装应该可以缓解这个问题?
    我尝试了2个1uF 电容器、发现稳定的输出电压、低纹波和效率与2 x 10uF 设置基本相同。 这只是将音调推高到人类能够听到的水平、这确实能够为我解决这个问题。 尺寸缩小至1uF 是否需要增加电感器? 输出电流对这些组件的大小有多大影响?

    我倾向于使用2 x 1uF、但我不想在不了解我的决策的折衷/后果的情况下、简单地将尺寸减小到1 uF、您对此有何想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate:

    请执行负载瞬态、以在减少的输出电容器中检查稳定性、具体请参阅此处: ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    如果您将输出电容降至建议值以下、我可以想象到稳定性是一个问题。