This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:UCD90160

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322231/ucd90160-ucd90160

器件型号:UCD90160

大家好、
UCD 中是否有可用于重新启动下电上电的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slvu352第10.15节 

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的答复。 但是、在写入上述寄存器时、电源轨不会重新开启、即使其依赖关系得到满足也是如此。
    我们认为这是因为系统中的每个电源轨都有多个导通和关断依赖性。 (施加的依赖关系可确保系统在发生短路事件时不发生故障)。
    我们希望使用1的" Re 序列之间的时间"对电源轨重新定序。 关于这一点、我们请您提供帮助、如果可能、我们会请求您拨打简短的电话来调试问题。 请找到随附的.tifsp 文件。

    e2e.ti.com/.../UCD_5F00_R1_5F00_0.zip

    谢谢。此致、
    瓦尔希尼 BS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    无论时序时序如何、该命令都应该有效、但您必须确保所有电源轨都低于电源正常关闭阈值、以便可以开始重新排序。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、
    我们已确保满足电源正常关断阈值。 但是、在重新发送之后、它仍然没有上电。 如果您有空进行快速呼叫、那将非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请捕获所有电源轨的波形并共享您的项目文件。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、
    我们能够解决该问题。 谢谢!