您好!
我对数据表第6页"5.5电气特性(续)"上列出的 VDO 有疑问。

1) 1) VDO 的测试条件列出了每个 Vout 的范围。 了解输出电压固定器件的每个电压的 VDO 是固定的是否正确?
例如) Vout=0.9V (固定)的器件将具有1350mV (典型值)的恒定 VDO。
Vout=3.3V (固定)的器件将具有300mV (典型值)的恒定 VDO。

或者 VDO 是否会根据输出电压逐步改变?

2) 2) 图5-15显示了5.0V 图形。 但 没有器件具有5.0V 输出电压(固定)。 5.0V 代表什么?

此致、
西井市