This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:14V 输出和6至18V 输入、SEPIC 模式下的最大输出电流

Guru**** 1941470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323110/lm5157-q1-maximum-output-current-in-sepic-mode-with-14v-output-and-6-to-18v-input

器件型号:LM5157-Q1

您好、TI 团队:

在具有14V 输出和6至18V 输入的 SEPIC 模式下、最大输出电流是多少

我没有执行任何计算、但我在 WEBENCH 中发现  它被限制为2A?

谢谢  

此致

拉希德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rachid:

    请查看我们的快速入门计算器: SNVR512计算工具| TI.com

    这有助于计算这个问题和类似问题。

    通常、如果输入为6V 且峰值电流限值为6.5A、则输入外的能量大致限制为35W (电流为三角形、因此平均限值低于峰值限值)。 35W/14V = 2.5A、因此、由于系统中存在损耗、大约2A 可能是实际限值。

    Webench 提供了大致正确的值、但由于这取决于外部组件、因此您或许能够实现更大或更小的电流、具体取决于所使用的电感器值。

    此致、
    布里吉特