请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R1 您好!
我使用 BQ27Z561-R1作为 VCT 延迟时间为2*40s=80s 的有效充电终止条件,我们发现它低于80s,原因是什么?
I set 收尾电流= 280mA、充电终止电压偏移= 45mV、标准温度高充电电压= 4530mV、当电压<4485mV 时、平均电流≥280mA、只需55秒即可触发 VCT。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 BQ27Z561-R1作为 VCT 延迟时间为2*40s=80s 的有效充电终止条件,我们发现它低于80s,原因是什么?
I set 收尾电流= 280mA、充电终止电压偏移= 45mV、标准温度高充电电压= 4530mV、当电压<4485mV 时、平均电流≥280mA、只需55秒即可触发 VCT。
你好、RAN、
我强烈建议阅读这篇可直接解决此问题的常见问题解答帖子。
e2e.ti.com/.../faq-why-does-valid-charge-termination-vct-take-less-or-more-than-80-seconds-to-trigger
此致、
尼克·理查兹
我明白了,但我不能低估这一点,我仍然不知道为什么延迟时间 是少于80s?
您好、RAN、
延迟可能小于80s、具体取决于电量监测计采集40秒样本的时间。
此致、
尼克·理查兹