This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C59:负载下输出不稳定

Guru**** 2506145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314337/ucc28c59-unstable-output-under-load

器件型号:UCC28C59

我使用 Webench 在线软件创建了一个使用 p/n UCC28C59DR 的反激式转换器。  空载时输出电压正确(24VDC)、但在任一负载下输出电压均不稳定。  这是第一次设计此类电路、我不确定要寻找什么来 解决此问题。  如有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在空载时、测量初级侧 MOSFET VDS、变压器 AUX 绕组和变压器次级侧绕组的波形、以确保第一步中变压器极性正确。

    请提供原理图以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../003_2D00_2086.pdfe2e.ti.com/.../Bias_5F00_Power.pdf

    已验证极性是否正确。  随附原理图和变压器绕组信息。  设计为600-950VDC 输入、 24VDC@0.625A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 空载时初级侧 MOSFET VDS、变压器 AUX 绕组和变压器次级侧绕组的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前2个图是 MOSFET VDS 和 AUX 绕组。  第二个图是 MOSFET VDS 和次级绕组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测量这些波形时、负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、额定负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定负载电流为625mA。  测量时的负载在10mA 周围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否测量0mA 负载电流下的波形并将波形发送给我? 此时、还请测量 Vgs 和 Vds 以及 CS 引脚波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先是 Vgs 和 Vds。 第二个是 CS 和 VDS。 两者均无负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即空载时的 Vout 值。 COMP 引脚电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在空载时、Vout 为24.05V、COMP 引脚电压为2.693V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几条建议要检查。

    首先、VDS 波形没有显示典型的反激式波形。 我怀疑缓冲电路设计不当。 继续前进、通常找到一个 TVS 代替 R69和 R74。 由于 NPS = 24 x 13 =+12V、因此您需要使用一个具有大约340V 至360V 钳位电压的 TVS 来替代 R69和 R74  

    其次、变压器的磁化电感似乎很高。 您能否提供您的设计表来说明如何获得该电感。

    第三、反馈环路补偿似乎不正确。 同样、请展示这些模型是如何获得的。

    第四、RCS (R50 = 5.1欧姆)看起来很高、因此还请提供如何获得该值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../480_2D00_600V_5F00_Bias.pdfe2e.ti.com/.../Bias_5F00_Transformer_5F00_15W.pdf

    所有值均通过使用 WEBENCH 在线软件获得。  附上 WEBENCH 的原理图和变压器报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我来看看并回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您在使用 Webench 填写的数字、以便我重复您所做的操作、了解哪些地方可以更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入:  
    直流600V - 950V
    输出:  
    隔离式24V、0.625A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用可以使用的开关频率范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试使用 webench 进行您的设计、但没找到下载的工具。 您能否重新进行 webench 设计并发送链接、以便我打开您的设计? 我无法将您的设计输入到 webench、因此需要您提供设计链接供我查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为有很长时间没有通信、我将关闭该线程。 请重新打开或创建新的以获得进一步支持。