This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:如何降低充电器的 EMC

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322033/ucc28019-how-to-reduce-the-emc-of-charger

器件型号:UCC28019
主题中讨论的其他器件: UCC256404

尊敬的先生:

我有设计电池充电器 与 UCC 28019和 UCC 256404 ,但你有一个问题 EMC 测试像 pict . 任何人可以帮助我现在如何减少在频率15-25MHz 的测量范围外. 我使用 LNE 滤波器与型号 SQ2826 8mH ,我在这里附加了原理图.

谢谢。此

致、 苏帕尔迪 e2e.ti.com/.../4377.Schematic-Charger-850W-2023_2D00_12_2D00_05_5F00_R1.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supardi:  

    感谢您在充电器设计中使用 UCC28019 PFC 控制器和 UCC256404 LLC 控制器。   

    传导 EMI 特征表现出非常低的低频噪声、这表示转换器基本原理和低谐波、但超过1MHz 时具有非常高的噪声。  
    这通常是共模噪声、可能来自 PFC 或 LLC 级中的功率开关 MOSFET 的上升沿和下降沿、或二者同时产生。   

    控制器实际上无法对该噪声执行任何操作... 必须跟踪和缓解源(缓冲器、磁珠、dv/dt 控制)或滤波。

    以下是一些来自其他客户的类似问题的链接、这些问题可能会对您有所帮助;首先是了解问题、然后是解决问题。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085421/uc3854b-conducted-emission-reduction

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077424/bq25601-side-effects-when-using-ferrite-bead-for-emi-reduction

    第二个链接包含铁氧体磁珠和高频(HF)噪声抑制应用手册的链接: https://www.ti.com/lit/an/slyt782/slyt782.pdf 、以及该应用手册背面的参考列表提供的更多信息、以帮助降低 EMI 噪声。 请搜索并下载这些参考文献、以帮助您解决 EMI 问题。  

    在您发布的原理图中、我没有看到任何看起来明显的 HF 噪声源。
    但是、我确实注意到了几个可能与 EMI 相关的差异。  

    在 LLC 次级侧、有一个以 GND3为基准的+11.4VS 输出。   
    我唯一能找到+11.4VS 的地方是连接到 IC514的 VDD 以驱动 LLC 输出开关 T520和 T521。 该网络最终以 GND2为基准。  
    在原理图表中找不到从 IC514和相关电路返回 GND3的任何连接或返回路径。  
    为了使 LLC 开关正常工作、GND2之间的薄片处必须有一个返回路径回到 GND3。
    该环路可能是 HF 噪声源。  或者、也许 IC514应由+11.4V 而不是+11.4VS 供电。   

    此外、输入 EMI 滤波器具有对地的电容耦合、而输出则耦合到 EARTH2。   
    该表未显示接地和 EARTH2的连接方式/位置、如果它们完全连接的话。  
    至少、这些观察结果应该是对 HF 噪声影响的研究对象。  

    此致、
    乌尔里希