This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:启动期间出现异常输出波形

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320513/lmg1210-abnormal-output-waveform-during-startup

器件型号:LMG1210

尊敬的专家:

我使用 LMG1210 + EPC2059设计了全桥射频发生器、如下面的原理图所示。

I 通过 IIM 模式运行 LMG1210 (独立输入模式)

    

遗憾的是、高侧栅极信号的输出波形异常。

因此变压器的输出波形在几个波形中并不是对称的、如下图中的圆。

※C1:低侧栅极波形。

  C4:变压器输出波形。

当 RF 输出被表示时、 忽略之前的几个脉冲。  (忽略几个高侧脉冲)

但是、当我在高 侧栅极或初级侧接触示波器探头时、波形是正常的。

请告诉我要检查的位置。

此致。

그런데 하이사이드 게이트에 오실로스코프 프로브를 접촉시키면 파형이 정상입니다 μ A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您关于 LMG1210的问题。

    1.是否仅在启动时才出现这种异常? 在启动期间、自举电容器可能需要几个周期才能完全充电并在高侧提供预期的输出、因为需要使用该电容器为高侧驱动器提供电流。

    自举电容器和旁路电容器对馈通电容器的需求如何? 这两个电容器用于提供电流、此处通常看不到。

    3、自举电容也是0.47uF、比这里的典型值大、旁路电容也是0.47uF。 建议旁路电容器比自举电容器至少大10倍、以帮助提供足够的电流。 我们建议这些电容器也是陶瓷 X7R 型电容器。 自举电容器在该频率下过大、可能无法完全充电、而且启动时充电需要较长时间、这就是您在这里看到的情况。 第8.2.2.1节"旁路电容器"在数据表中对此进行了某些讨论。

    请告诉我您对我的问题的回答以及您是否还有其他问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    很抱歉、反馈电容器注意事项、现在我们列出了此器件 EVM 上旁路电容器和自举电容器的反馈电容器、它们均为0.47uF、因此可以在设计中保留这些电容器。 此外、还有10uF 和0.1uF 作为旁路电容器、所以这里覆盖了全部。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William Moore。

    感谢您的友好建议。  

    1)   启动时总是出现异常波形。

      但我担心 异常脉冲波数是随机的。

      在某些情况下、不输出3~4 μ s 脉冲。  在最坏的情况下、不会输出7个脉冲。

      ※当我接触高侧栅极驱动器中的示波器探头或接触 HS (在我的原理图 X-FORM-A 或 B 中)时、   波形运行良好。

    2) 2)自举电容器电压

     - 在脉冲输出之前,自举电容器中的电压总是 接近5V。  

    3)自举电容。

    我试图改变自举电容0.47uf -->10nF。  但也发生了这种异常。

    我将向您展示 正常和异常波形。

    这需要 几天时间。 我会在下周再作答。

    非常感谢~!

    부트스트랩 커패시터를 0.47uf --> 10nF로 변경하려고 했습니다。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    如果在启动时没有 HO 输出、您会看到自举电容器充电所需的时间。 当 LO 导通且 HO 关断时、自举电容器会充电。 例如、在一个大约为150ns 的周期内、当出现7个脉冲缺失时、这等于1.05us 的启动时间。 如数据表中的第6.6节"开关特性"表所示、典型启动时间为16us。 因此、您完全处于1.05us 的预期范围内。

    为此、您可以使用差分探头监测 HB-HS、观察它上升到高于 UVLO 阈值、然后开始驱动 HO。

    您在无输出的情况下看到的3至7个脉冲的变化可能是自举电容器在启动之前的状态以及其充电速度的变化。 因此、您看到的脉冲数量与该电容器的充电时间有关。

    同样、这是正常操作、因此所看到的结果符合预期。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William Moore。

    感谢您的讲解。

    我理解为什么会发生这种情况。