This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:无法实现最小占空比(最大相移)

Guru**** 2505345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320811/lm5046-cannot-go-minimum-duty-maximum-phase-shift

器件型号:LM5046

大家好!  

我对 LM5046的输出有疑问、数据表中指出占空比可以在0-100%之间变化、COMP 引脚在1 mA 到0 mA 之间变化。 在我的设计中、PSFB 转换器的开关电压波形达到特定的占空比、然后开始跳过周期(VSW 的波形)、这可能是由于 COMP 电流或任何其他因素造成的(我尚未在控制器中启用断续模式、 RES 引脚与 GND 相连)。

此致  

阿比纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来转换器将进入突发模式。  这通常在电源中完成、以提高轻负载效率。  不过、我查看了数据表、但没有看到。  但是、正如您提到的、该设计具有断续功率限制。  您能否仔细检查以确保它已禁用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    是的、我在原理图中查看了、根据数据表、RES 引脚连接到了 AGND;另外、如果它在突发模式下运行、则不应该是突发脉冲常数? 如果您在这个中看到、突发数不同、而数据表中指出脉冲将为8个周期、我缺少什么吗?

    此致!

    阿比纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、从 IC 的内部 VREG 汲取的电流是否会触发 PWM 或影响相移? 我使用 IC 的内部 VREG 为 BST 供电、但我尝试将其连接到外部 VCC、但这也未解决这个问题。

    此致

    阿比纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在审查您的查询、并将很快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为从 VREG 汲取电流不会导致问题。  但是、如果 VREG 过载或噪声极高、则可能会导致控制问题。  您可能需要使用示波器对其进行研究、以确保其不会过载并且经过良好的调节。  同时您可能还想检查 VCC。

    此致、