此容差与 K (CS)或电流感应相关、是否有所不同?
让我们根据85%的最大容差定义 K (CS) min=0.15K (CS)。
然后、ICSmax=Iout/K (CS) min
△I%=(Iout (读)-Iout)/Iout
=(ICSmax*K (CS)-Iout)/Iout
=(Iout/K (CS) min * K (CS)-Iout)/Iout
=566%
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此容差与 K (CS)或电流感应相关、是否有所不同?
让我们根据85%的最大容差定义 K (CS) min=0.15K (CS)。
然后、ICSmax=Iout/K (CS) min
△I%=(Iout (读)-Iout)/Iout
=(ICSmax*K (CS)-Iout)/Iout
=(Iout/K (CS) min * K (CS)-Iout)/Iout
=566%
你好,Shreyas
我想使用 K (CS)计算 WCCA、这就是我想知道 K (CS)的容差的原因。
这样"这只是电流检测精度。 这仅指在特定负载电流下电流检测输出的变化。 例如、对于25mA 的 Iout、电流检测将输出 Iout/KCS。 此输出的变化受+-17%的约束。"
我将按如下公式计算 K (CS)@5mA 的容差:
K(CS)min=1/(1+0.85)*K(CS)=0.54*K(CS)
K(CS)max=1/(1-0.85)*K(CS)=6.66*K(CS)
借助以上的 K (CS) min 和 K (CS) max、我们可以计算 Iout/K (CS):
[Iout/K (CS)]Min=Iout/K (CS) max=0.15* Iout/K (CS)
[Iout/K (CS)]max=Iout/K (CS) min=1.85* Iout/K (CS)
数据表中的85%容差。
您能帮助检查一下是否正确吗?