This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:原理图审阅

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315997/tps25985-schematic-review

器件型号:TPS25985

您好!

您能否查看我的 TPS25985原理图?

我将其设计为具有20A 的阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CR31二极管的要求是什么?

     需要在输入端放置 SMDJ12A TVS 二极管。

    输出端需要连接 B520C-13-F 肖特基二极管。

    请分享 PG 和 FLTb 电路。 您共享的屏幕截图中没有这些内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CR31在"+12VA"=0V 且"EFUSE_12V_EN"=12V 时用作保护。

     SMDJ12A 和 B520C-13-F 是否很重要?

     他们需要什么场景?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      必须具有 SMDJ12A 和 B520C-13-F。  在热插拔、过流和输出短路事件期间需要使用这些元件。