请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好!
我们在手动模式下使用 BQ76952。 我们希望 尝试的一种平衡策略需要奇数电池甚至偶数电池之间非常快地进行交替平衡。 在数据表中、可以看到电池平衡间隔至少为1秒。 这种限制的原因是什么? 是否有方法可以加快转换速度?

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Koby、您好!
使用主机控制型/手动电池平衡时、所选的电池将继续平衡、直到 设置:Cell Balancing Config:Cell Balance Interval ,或者发出新的平衡子命令(它将计时器重置),如中所述 第 4节主机平衡算法注意事项 的 使用 BQ769x2电池监视器进行电池平衡 应用手册。
因此我假设、如果你在间隔完成之前发出一个平衡命令来平衡不同的电芯、你可以以比1秒间隔更快的速度在奇数和偶数电芯之间进行平衡、我建议由你自己进行测试来确认这一点。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙