This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:TPS54340输入电流尖峰超出稳定电流的两倍。

Guru**** 2504515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319406/tps54340-tps54340-input-current-spike-double-than-stable-current

器件型号:TPS54340

将+27V 转换为+11V ,浪涌时输入电压使650mA 然后稳定在305mA ,这是什么造成了连接电路的问题.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可能正在体验器件的正常浪涌电流。

    软启动时间可能太短。

    您能否给我们提供启动期间输入电流和/或电感器电流的图片。

    是否从 EN 输入启动?

    启动期间您的输入电压和负载是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 在启动过程中找到所附的输入电流图像。

    2. EN 引脚保持开路。

    3.输入电压为+27V,启动过程中的负载为+11V/ 650mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想您会在启动期间看到正常的浪涌电流。

    如果您可以将一个短线圈与电感器串联、并使用您的

    电流探针来查看电感器电流以及 SW 上的电压  

    之间的差值、如果看起来像正常启动、我们可以看到效果更好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,我也认为它是正常的  浪涌电流启动期间. 我的问题是,我必须使用固定的+27V/0.35A 300mA 来驱动此设备,这些设备在正常模式下获取+27V/SMPS ,因为这个初始启动电流不满足. 我的  固定+27V/0.35A SMPS 电压降至+7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可能需要查看另一个具有可调软启动功能的器件。  

    或者、您可以向此设计中添加外部软启动功能。  

    您可以试试我在这里附上的想法。

    我不能保证它会有所帮助,但它是值得一试的。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../soft_5F00_start_5F00_FB_5F00_revB.docxe2e.ti.com/.../5342.slva307b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢信息,通过 SLVA307B 注 TPS54340工作与降低的浪涌电流. 只是最后一个问题来了,因为我正在采取 TPS54340的输出驱动7808这也是给浪涌电流,我认为作为我的每个电源显示屏.