您好!
我们使用 LM5020作为反激式转换器,
最大输入电压为60V,输出为10.4V 1W,Fsw :450kHZ ,CS 引脚电阻为0.9ohm
反激有3个输出,电压均为10.4V ,电压反馈来自辅助电源。
我们的测试条件是:输入电压从38V 变为60V,辅助输出增加0.1A 电流,经过约5000次循环测试后,波形异常
C1:VIN C2:辅助 输出 C3:CS C6:OUT 引脚
输出电压(C2) 是不稳定的,它下降到9V 左右,然后上升到正常电压,当输出 电压从低到正常时,我们可以发现 CS 引脚电压高于0.5V,占空比增大,但 FB 电压是稳定的(图3,C8)
问题:1. 为什么输出不稳定?
2.输出不稳定,但 FB 电压稳定,对吗?
3. Cs 超过0.5V ,但它不喜欢 OCP ,
4、占空 比 增大导致 CS 电压增大,或 CS 增大导致占空比增大?
期待您的回复,谢谢。