This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:正电压值错误和设计审查

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315644/tps65185-wrong-positive-voltage-values-and-design-review

器件型号:TPS65185

您好!  

我遇到了一个与 该线程中的问题类似的问题。 VPOS 大约为16V、而 VDDH 没有达到22V。 也有一些口哨。 设计如下:

我看到了一些问题:

  1. 在数据表中它说:" PBKG (芯片基板)必须用短而宽的迹线连接到 VN (–16V)。 宽覆铜线迹将改善散热。"、因此我的散热焊盘应连接到 VN 引脚。 在 EVM 板中、它连接到引脚22。
  2. 设计 包括2层、建议采用4层设计。
  3.  VPOS 循环不是那么长、但比 EVM 更长。

我用4层创建了一个新设计、并使其像 EVM 一样尽可能相似。 具体层如下。 内部1层只是接地、因此我没有将其布置好。 我上传了带覆铜区和不带覆铜区的各层、以便于阅读。 我还上传了原理图和使用的器件。 您能审查一下我的设计吗? 有什么我漏掉的东西吗?  

 顺便说一下、我使  TPS65185的引脚更长一点以便轻松手工焊接、该板将厚度1mm。  这些变化是否会影响其运行?

   


   


   

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_vindle_5F00_2024_2D00_01_2D00_21.pdf

  

名称 制造商器件 制造商
4.7 μ F 1206B475K500NT 风华(μ m)
10 μ F CL05A106MQ5NUNC 三星(三星)
100nF CC0603KRX7R9BB104 Yageo (国巨)
10nF CL05B103KB5NNNC 三星(三星)
1 N5819WS 1 N5819WS Hottech (合科泰)
2.2 μ H SWPA3015S2R2MT 顺络
4.7 μ H NR4018T4R7M TAIYO YUDEN(太诱)
10kΩ 0402WGF1002TCE Uni-Royal(厚声)
10kΩ(1002) NCP18XH103F03RB Murata (村田 μ s)
1MΩ 0402WGJ0105TCE Uni-Royal(厚声)
43kΩ 0402WGJ0433TCE Uni-Royal(厚声)
47.5kΩ 0402WGF4752TCE Uni-Royal(厚声)
52.3kΩ 0402WGF5232TCE Uni-Royal(厚声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    我将审阅您的原理图和布局、并在星期三 EOB 提供反馈。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误了时间。 请允许我一直到 EOB 星期五完成我的深入评估。

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 在我完成我的评估时、您能否解释一下您所说的"举报"是什么意思? 我想您的意思是、某件事会产生口哨声;如果是、是从哪里来的?

    另外、为了澄清第1点:PBKG 被内部连接至散热垫。 这就是为什么引脚22 (PBKG)被连接到 VN (引脚26)的原因。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,有些东西产生了 一个嘈杂的声音,但我无法找到声音的来源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想催促你,但这方面有什么进展吗? 我是否应该订购 PCB 进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉艾哈迈特。 我将在今天结束时完成这项工作。

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    电路中的电感器和电容器可能会发出可闻声音。 本主题可能有助于进行调试并提供有关该主题的文章的链接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651039/tps65218-humming-noise-sound-in-pmic 

    此致、

    马特