This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:在两个并联电路中使用一个 LM5051 +两个 FET、还是使用一个 LM5051 +一个 FET?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319261/lm5051-use-one-lm5051-two-fets-in-parallel-or-one-lm5051-one-fet-in-two-parallel-circuits

器件型号:LM5051

您好!

这是"相关问题"的延续。

我正在考虑使用之前介绍过的 LM5051。 预计外部 FET 的 VDS 将被调节至45mV (典型值)。 在这种情况下、外部 FET 损耗预计为17W、因为它将处理大约19A 的负载电流。 那么、可以  在两个并联电路中使用一个 LM5051 +两个 FET、还是在两个并联电路中使用一个 LM5051 +一个 FET? 在这种情况下需要注意的要点、哪种方法是合适的? 另外、如果您有任何其他推荐的配置、请告诉我。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Conor

    外部 FET 损耗可以通过(I^2)(Rdson)计算 、因为在19A 时、理想情况下 FET 应完全增强。 但要估计考虑45mV 的压降,功耗可以是 I*V=19A*45mV=855mW。

    此外、

    您提到的两种配置具有不同的应用。 1*(一个控制器+两个 FET)将具有更高的电流能力、而2*(一个控制器+一个 FET)将用作 ORing。 负载将不会在第二个配置中共享。

    我希望这可以回答您的问题。

    此致

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    2*(一个控制器+一个 FET) OR-ing 电路不共享电流。 因此、如果您担心 FET 损耗导致的发热问题、我们建议采用1*(一个控制器+两个 FET)配置。
    上述理解是否正确?

    此外、如果 FET 由于大电流而发热、是否有任何其他推荐的配置?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    FET 不应在理想情况下发热、因为功耗仅约为900mW。 但如果发热是个问题、可以并联 MOSFET。 是的、理解是正确的。  

    如果 FET 因大电流而发热、则可以并联更多 FET。 这只是一个起点。

    此致、

    S·迪尔