This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:申请 Altium 设计文件

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315969/pmp8740-request-altium-design-files

主题中讨论的其他器件:PMP8740

我目前正在研究2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计(满负载效率为92%)。 我需要获取原理图的 Altium 文件、这样可以帮助快速跟踪我的工作。

此致、

威克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我已让参考设计人员为您查找此参考设计的设计文件。  设计人员将很快回复给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每种电路板的所有 Altium 文件(原理图和电路板布局布线)都可以在 PMP8740设计页面(www.ti.com/.../PMP8740)中找到。

    我将其附在以下供参考:

    https://www.ti.com/lit/zip/tidm228

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    感谢您发送编修。

    我有一个关于 CAN 总线的问题

    我注意到 CAN 总线收发器直接连接到微控制器。 微控制器的数据表没有指示它有一个 CAN 控制器。 您能说明一下在没有 CAN 控制器的情况下 CAN 协议的工作原理吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的:我选择了一个 CAN 总线收发器只是为了利用它的硬件特性、但是由于这个 MSP430 uC 没有 CAN 控制器、所以我刚刚开发了一个与内部 UART 的简单串行通信、并且使用收发器进行通信;所以在实践中、没有 CAN 协议。

    此致、

    罗伯托