请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63001 在典型应用中、增加了 R3和 C4。 他们的具体目的是什么? 最初我想它只是一个带有上拉电阻器的功率滤波旁路电容器(如 TPS6303中推荐的那样)、但100欧姆作为上拉电阻超低。 它们似乎形成了15kHz 低通? 包含它们是否很重要? Webench 电源设计工具不会向电路中添加此组件。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在典型应用中、增加了 R3和 C4。 他们的具体目的是什么? 最初我想它只是一个带有上拉电阻器的功率滤波旁路电容器(如 TPS6303中推荐的那样)、但100欧姆作为上拉电阻超低。 它们似乎形成了15kHz 低通? 包含它们是否很重要? Webench 电源设计工具不会向电路中添加此组件。