This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:R3和 amp;C4做什么?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318514/tps63001-what-do-r3-c4-do

器件型号:TPS63001

在典型应用中、增加了 R3和 C4。 他们的具体目的是什么? 最初我想它只是一个带有上拉电阻器的功率滤波旁路电容器(如 TPS6303中推荐的那样)、但100欧姆作为上拉电阻超低。 它们似乎形成了15kHz 低通? 包含它们是否很重要? Webench 电源设计工具不会向电路中添加此组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ajay、您好!

    是的、它是一个低通滤波器、但也是 VINA 的电源、如果您认为您的输入足够清楚、您可以移除 R3。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 选择15kHz 有什么特殊原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ajay、您好!

    不是、只是为了避免耦合高频噪声。

    此致

    陶氏