This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36500:电源解决方案建议

Guru**** 2506605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309857/lmr36500-power-solution-suggestion

器件型号:LMR36500

尊敬的团队:

我们目前在电路设计中有一种新的高功率 PA SCU5050、有四组功率要求可帮助推荐材料、如下所述
1、电源输入电压是48V,电源序列是5V -->-7.5V -->-3.4V --> 28V,这些电源消耗的电流最大(2A),其余电源仅消耗几个10mA。(请指导我们如何 使用这些直流/直流解决方案进行电源序列处理 )
2.我们先是做 DC/DC 或者 LDO 解决方案、PMIC 有建议可以推荐
3、目前的想法是设定48V 到28V、48V 到5V、-7.5V、-3.4V 各,或一转到5V 以上,负电压可以同时调

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不确定我是否完全理解您的问题。

    您是否希望获得适合您的应用的稳压器的建议?

    您能为我们提供您的应用的方框图和/或电源树吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    如果需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢