This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:PFM 模式下的 Vref 容差

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309291/lmr38010-vref-tolerance-in-pfm-mode

器件型号:LMR38010

尊敬的 e2e 支持:

我们能否在 PFM 模式下共享 Vref 容差的规格?

在此模式下、获得高于1.04V 的 Vref 测量值是否超出规格?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在 PFM 模式下、Vout 中的容差应为-1.5%至2.5%。

    您的输出电压是多少?  您如何测量1.04V?

    您能否提供您的原理图和工作条件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    如果需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢