This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C50:DC/DC 转换器

Guru**** 2142220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318800/ucc28c50-dc-dc-converter

器件型号:UCC28C50

您好!

我想设计一个具有

输入:55VDC-150VDC           输出 48VDC @ 2.5A  峰值

1. 在 UCC28C56EVM 中 、我们是否可以使用相同的设计并替换为 Web 工作台 设计 计算?

2. 我们 为此需要较小的 PCB 尺寸,所以这款 IC 适合吗?

3. WebBench 不模拟部件,所以是否可以将定制部件更改为附近的值并进行模拟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    是的。 但 EVM 的输入为40V 至1000V、与您的大不相同。 这意味着您可能需要进行相当大的更改。 此外、如果您未使用 SiC ucc28c56、可能不是最佳选择。 您应查看数据表来获取一份。

    2.

    您可以使用 VSSOP、以便占用空间非常适合小型 PCB。

    3.

    您可以使用 PSpice for TI 或 TI Tina 进行仿真。