主题中讨论的其他器件: TPS2596、 TPS1641
电子保险丝团队、
我们是否可以为 RLIM 选择允许客户将电流限制设置为2A 并确保其在1.8A 下继续传导的值?
根据客户测试、第6.5节中的过流限制表以及图6-20中的线斜率、似乎很难获得这种精度。 您有什么建议?
谢谢。
达伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Darren、您好!
TPS25961具有更宽的电流限制精度。 采用2A 电流限制设置时、无法支持1.8A 电流。
请访问 TPS2596 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2596.pdf 或 TPS1641
Br、
勒凯什
您好、Rakesh、
非常感谢您对它的深入研究。
这是一个2A 电流限制应用、因此 TPS2596比 TPS1641更适合。 TPS1641数据表显示了最高示例电流限值为1.881A。
一个跟进问题:在 TPS2596的数据表中、在电气特性第7.5节中显示的断路器电流为1.5A 。这是一个错误吗? 数据表稍后部分显示过流保护是1.5倍 ILIM。 因此我认为该规格应可根据 ILIM 设置进行调节。
谢谢。
达伦
Darren、您好!
1.5A 断路器电流用于 RILM =接地短路时的故障情况(单点故障测试 IEC 62368-1)、否则始终为1.5* ILIM
此致、
勒凯什