请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B68-Q1 大家好、
如 D/S 所示、建议的范围是100pF 和100nF 之间。

但当我们与 BU 讨论时、可使用容差为±10%的100nF 电容器。 这意味着110nF 应该可以。
对于这些电容器、您有任何具体限制吗? 如果是、原因是什么? 在我的理解下、没有理论限制、用户可以使用大电容来尽可能延迟时间。 我的理解是否正确?
此致、
庄司
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如 D/S 所示、建议的范围是100pF 和100nF 之间。

但当我们与 BU 讨论时、可使用容差为±10%的100nF 电容器。 这意味着110nF 应该可以。
对于这些电容器、您有任何具体限制吗? 如果是、原因是什么? 在我的理解下、没有理论限制、用户可以使用大电容来尽可能延迟时间。 我的理解是否正确?
此致、
庄司
您好 Shoji、
我将与验证团队联系。 我认为 PG 的限制会使 VOUT 上的读数保持准确。 如果电容过大、即使 VOUT 下降、也可能表明 LDO 仍在调节范围内。
此致!
朱利耶特
尊敬的 Juliette:
我看到您的电子邮件。
此致、
庄司