您好!
我的客户在以下两种情况下使用 TPSM8D6C24MOWR。

问题1: 请分别在案例1和案例2中为2和4个降压稳压器提供适当的 V-Loop 增益和 I-Loop 增益设置值。
问题2. 请告诉我们如何在电压或使用结构发生变化时确定 I/V 环路增益值。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户在以下两种情况下使用 TPSM8D6C24MOWR。

问题1: 请分别在案例1和案例2中为2和4个降压稳压器提供适当的 V-Loop 增益和 I-Loop 增益设置值。
问题2. 请告诉我们如何在电压或使用结构发生变化时确定 I/V 环路增益值。
谢谢你。
JH
您好、JH
让我们来看看您的拓扑、数据表的"应用"部分中已经介绍了这些拓扑
有关 V LOOP 增益和 I LOOP 增益 、请参阅 TPSM8D6C24数据表的第6.3.1.2节和第6.3.1.3节、该模块使用 TPS548D24A IC、且宜使用具有220uH 集成电感器的 TPS548D24A 的 Excel 计算器
Excel 计算器:
谢谢!
救世主
你好,救世主,
感谢您的答复。
客户已查看提供的数据表和 Excel 文件、但认为不清楚应输入 V/I Loop Gain 值的大小。
以下是客户的答案和其他查询。
在数据表中、TI 建议为每个 FSW 使用一个 ILOOP 值。 (表7.2,第5项)


和 VLOOP 可通过多个函数获得。 (例如10)

此外、通过"注释"建议使用低 ILOOP 增益。

如果他们在提供的 Excel 工作表中输入 V/I 循环的 Target 值、如下所示、他们将被告知合适的设置方法(必须输入常量)。

问题1: 请简要解释 ΔVout、ΔIout 和 CSA 在 eq.10中的含义。
问题2. 在设计 Fsw = 550KHz 两相、Imax 70A 时、请检查以下环路增益是否合适。
问题3: 当设计 Fsw = 550KHz 四相、Imax 140A 时、请检查以下环路增益是否合适。
问题4: 请告诉我们、如果 V/I 环路增益设置不合适、可能会出现哪些症状。
谢谢。
JH
您好、JH:
q1. 请简要说明 ΔVout、ΔIout 和 CSA 在 eq.10.[/引号中的含义。它们是负载瞬态要求。 ΔVout 表示 Vout 的下降、而 ΔIout 表示负载电流的增加。 CSA 是电流感应放大器的增益、它的增益为1/CSA 或1/162.5A/V、CSA 等于6.155mV/A。
问题2. 在设计 Fsw = 550KHz 两相、Imax 70A 时、请检查以下环路增益是否合适。
[/报价]
- BUCK 1:ILOOP 增益= 4、VLOOP 增益= 2 (MSEL1、配置13)
- 降压稳压器2:ILOOP 增益= 2、VLOOP 增益= 2 (MSEL1、配置3)
当堆叠共享同一输出的转换器时、不可能具有不同的 ILOOP 值。 跟随者转换器将 通过 BCX 引脚接收其补偿配置。 在550kHz 下进行 TPSM8D6C24开关时的建议 ILOOP 增益为6 (如表7-2所示)。 将 ILOOP 设置为2 (而不是6)会将电压环路带宽限制为87kHz/3 = 29kHz。 最小 VLOOP 增益将 取决于基于 负载瞬态要求的公式10中所需的 VLOOP 增益。 最大 VLOOP 增益将取决于最大电压环路带宽频率下的输出电容器阻抗、并针对所选的较低 ILOOP 增益进行了调整。
ZCOUT @最大电压环路带宽< CSA x 1/(VOUT_SCALE_LOOP x VLOOP x 相位数)
[/quote][/quote]问题3: 当设计 Fsw = 550KHz 四相、Imax 140A 时、请检查以下环路增益是否合适。
[/报价]
- BUCK 1:ILOOP 增益= 2、VLOOP 增益= 2 (MSEL1、配置3)
- 降压稳压器2:ILOOP 增益= 2、VLOOP 增益= 2 (MSEL1、配置3)
- 降压稳压器3:ILOOP 增益= 2、VLOOP 增益= 2 (MSEL1、配置3)
- 降压4:ILOOP 增益= 2、VLOOP 增益= 2 (MSEL1、配置3)
参见上面的说明。 唯一改变的是相位数。
[/quote]Unknown 说:Q4. 请告诉我们、如果 V/I 环路增益设置不合适、可能会出现哪些症状。如果 ILOOP 增益设置过高、则接通时间可能会在长脉冲和短脉冲之间交替变化、从而导致次谐波不稳定。 如果 VLOOP / ILOOP 增益设置过高、输出可能具有低相位裕度或在不稳定情况下振荡。 如果 VLOOP 设置得过低、瞬态响应 可能不符合要求。
谢谢!
[/quote][/quote][/quote]
Tomoya