This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:用于全桥降压/升压设计的 UCC27282DR

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333563/ucc27282-ucc27282dr-for-full-bridge-buck-boost-design

器件型号:UCC27282

您好!

我们设计了一个采用两个  UCC27282DR 的4 N-MOSFET 全桥降压/升压转换器。

UCC27282DR 的 VDD = 12V,

即使 UCC27282DR 的 HI 和 LI 都 为低电平 ,HO 和 HS 仍有大约7V 的输出?这是正确的,

 当 HI 和 LI 为低电平时、如何使 VOUT = 0V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxing:

    Vout 是全桥电路的输出电容器。 您能否在 UCC27282器件上测量 HB-HS、HO-HS 和 HS-GND 并记录结果?
    当 HI 设置为低电平时、我们可以预期器件在 HO-HS 两端的测量读数为0V。

    此致!

    耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jeremiah:

    是的、Vout 是 全桥电路输出。 现在 Hs=7V、因此 Q3的源极引脚=7V、然后通过 Q3体二极管使 Vout=7V。

    当 HI=LOW 时、测得的结果为 HO-GND=7V、HS-GND=7V、HO-HS=0V、HB-HS=5V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxing:

    感谢您提供测量结果。 我可以看到您已确认 HO-HS = 0V。 这是否反映了您正在寻找的答案(因为我没有看到任何后续问题)?

    此致!

    耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 耶利米、

    感谢您的回答!

    当 VDD = 12V 且 HI = 0V 时、测量"HS-GND=7V"是 UCC27282的正常结果?

    如果是这样、HS 的7V 将通过 Q3的体二极管得到 Vout=7V。

    我的问题是:

    如果 VDD = 12V、HI = 0V、HS-GND = 7V、 UCC27282状态是否正常?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxing:

    HS-GND 中出现的电势差可归因于连接到 HS 节点的电感器。 当高电压= 0V 时、电感器放电时预计会出现这种行为、而当用于此类应用时、这与 UCC27282是一致的。

    此致!

    耶利米