This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7232:最短关断时间/最大占空比

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314964/ucd7232-minimum-off-time-max-duty-cycle

器件型号:UCD7232

客户尝试在占空比> 97%的情况下以500kHz 的频率运行 UCD7232。  这会导致关断时间小于3%* 2us = 60ns、但在给定压摆率和直通时序的情况下、可能实际上要少得多。

高侧驱动器似乎无法正常工作、最终出现故障条件。   

数据表未指定任何种类的最低关断时间来重新充电至引导电容器。

通常、在大多数使用自举高侧驱动器的应用中、为了实现这一目的、似乎需要大约150ns 至200ns 的关断时间。

UCD7232的最短关断时间要求是什么?

谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    我们的团队将就此与您取得联系。  

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队的成员

    、 谢谢;请尽快告知我-非常感谢您的帮助! -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队的成员

    、 我们确实需要对此做出回应-我将在本周结束时与这位客户进行面对面的会谈。 在此感谢您的及时关注! -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、未指定最短关断时间、但我们可以估计它。 从 PWM 到 LS 栅极的传播延迟典型值为50ns。 死区时间 LS on 为12nS。 典型时间为62nS。 时序变化量可达30%、因此延迟+死区时间可达81nS。 此外、自举电容器的充电电流也会受到限制、

    为引导电容器充电的持续时间为 dt = C*dv/I。 假设 BST 为4A、2V 导通 FET、0.22uF、时序 dt = 0.11uS。

    最短关断时间总共估计为81 + 110 = 191nS。

    此致