This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:用于限制浪涌电流的 NTC+RY 控制

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316432/ucc28019a-ntc-ry-control-to-limit-the-inrush

器件型号:UCC28019A

您好,先生

我想设计1kW 的功率、使用  UCC28019A、使用 NTC 来限制浪涌电流

现在,我需要添加一个继电器,并联 NTC ,你有什么建议吗?

IC 是否有任何引脚来控制继电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex1:

    感谢您关注 UCC28019A PFC 控制器。  

    该控制器没有引脚或信号来控制继电器来绕过 NTC 电阻器。
    您可以添加外部控制、以便在延时时间后、PFC 输出电压超过某个电平后、根据某些其他标准或三者的组合打开继电器。

    继电器及其控制电路需要一个电源、该电源在浪涌时间激活(或刚过不久)。   

    此致、
    乌尔里希