This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:BAT 引脚上的极性保护问题

Guru**** 2504535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316678/bq24070-question-re-polarity-protection-on-bat-pins

器件型号:BQ24070

您好!

我们计划使用 BQ24070为单节18650锂离子电池充电...众所周知、这些电池看起来像是一节过度生长的 AA 电池...产品中的电池可以由终端用户更换。

我们将使用5V 直流输出交流适配器作为电源... Mode 引脚将连接至 VIN。


我当时正在考虑这样的情形:终端用户置于电池中、但极性相反。

如果发生这种情况、芯片会做出怎样的反应? 是否有保护措施防止这种情况造成损坏?

谢谢!
杰瑞·莫尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。  

    BQ24070 BAT 引脚没有反极性保护功能。 由于 BAT 引脚上的绝对最小可接受电压为-0.3V (如数据表的第7.1节所示)、极性反转会导致电池插入 IC 损坏。  

    您将需要使用外部反极性保护电路来避免这种情况造成损坏。

    此致、

    加勒特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Garrett! 回到图纸板,我猜!

    杰瑞