This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:关于 TPS1211-Q1远程温度检测 BJT 的问题

Guru**** 1943730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1211-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314470/tps1211-q1-qusetion-about-tps1211-q1-remote-temperature-sensing-bjt

器件型号:TPS1211-Q1

您好、TI!

对于 TPS1211-Q1远程温度感应功能、选择 BJT 时是否存在任何问题?

Br

顾俊松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Junsong、

    感谢您与我们联系  

    MMBT3904器件温度保护的特性。 我们建议使用同一部件。

    此致  

    勒凯什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很难采购相同的 BJT 材料、Pls 可以帮助确认我们现在选择的器件是否可以。 谢谢

    MPN:PMBT3904-QR NExperia

    Br

    俊松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Junsong、

    根据 BJT 的理想因素、TSD 阈值会略有变化。  什么是 PMBT3904-QR Nexperience 的理想因素? 以便我可以检查。

    此致  

    勒凯什