请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62A02 主题中讨论的其他器件: TPS563208
大家好、
我们是否具有类似的 TPS62A02规格但使用下图 SOT-23-THIN 封装的相同外部电路? 客户希望用更小的压降电压降来替代 TPS563208。 他们的系统设计需要5V->3.3V、5V->1.8、5V->1.1V。 电流输出1.5A。 我们有什么选择吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yang:
感谢您与我们联系、
我们有 TPS62A02.TPS62A02的 SOT23-6数据表、产品信息和支持| TI.com
请看一下。
谢谢。此致、
Moheddin。
尊敬的 Yang:
如果您没有任何其他问题、请通过单击 已解决 。
谢谢。此致、
Moheddin。