This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176效率提升

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5176EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315125/lm5176-lm5176-efficiency-improvement

器件型号:LM5176

您好、TI 团队、

我们正在准备在新项目中使用 LM5176。 运行条件为 VIN=9-48V / VOUT =20V/IOUT=12A (最大值)。

我们有一个设计文件来仿真 LM5176系统、我们发现、当 VIN=9V 且 IOUT 大约为11A 时、效率会降至75%以下。

我们试图修改升压 MOSFET 参数、但没有任何改善。

请帮助查看随附的文件并提供一些建议。  

如果您需要进一步说明、请告诉我。

e2e.ti.com/.../LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool_5F00_JAO_5F00_20240109.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我会尽快回复您。 目前我的带宽很短、请允许我留出一些时间与您联系。 我会在下周早些时候给您回复。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    高侧降压 MOSFET 的 Rdson 有问题。 由于高损耗、CMOS 和 JFET 器件  

    输入电流*输入电流* Rdson = 29A * 29A * 5.4m Ω= 4.54W

    如果 Theta JA 为56 C/W,这将导致 250度再次影响 Rdson。

    那么、第一步是优化该 MOSFET 的 Rdson。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的反馈。 我们想知道在高侧降压 MOSFET 上并联一个相同的 N-MOSFET 来将 Rdson 减半是一个合适的解决方案吗?

    原因并联的 N-MOSFET 将使 Qg、Qgs 和 QGD 加倍。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这是可以实现的(另请参见 LM5176EVM-HP、此处已经有第二个 MOSFET 的空间)、但正如您之前提到的、您需要再次检查该解决方案的损耗。  

    ->导通损耗更少、开关损耗更多。

    在 Excel 计算器中、您可以使用 rds、on 和 double Qg、Qgs 和 Qgd 来获取损耗估算值。

    但在升压侧也会看到相当高的损耗。 转换损耗非常高、处理14W 损耗不适用于被动冷却。 => 14W * THATA JA = 784度!!

    因此、此处可能还需要选择另一个 MOSFET。

    此致、

     斯特凡