This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:LM5025设计问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314594/lm5025-lm5025-design-issues

器件型号:LM5025

我想创建一个基于 www.ti.com.cn/.../snvu096.pdf 的转换器 ,但我找不到关于变压器 T10和电感 L10的信息。 是否有任何替代材料可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     磁性元件似乎是 National Semiconductor 为此 EVM 定制设计的、这可能就是我们没有看到变压器或电感器的制造商或器件型号的原因。 设计人员在这两种设计中均使用 EFD15内核。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着很难重新实施此电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不一定是真的、但您建议设计一个隔离式直流/直流转换器、假设它是有源钳位拓扑。 您应对开关电源转换器有基本的了解、例如基本的单开关正向拓扑、并对您选择的任何 PWM 控制器有透彻的了解。 您还应至少具备磁性元件设计的应用知识。 如果您无法自行设计变压器和电感器、那么许多磁性元件供应商会与您合作、帮助提供样片、但您需要提供规格。  

    至于"重新实现"电路、为什么选择 LM5025? 您参考的设计仅具有20W 输出功率。 根据您的设计要求、有更好的电源拓扑选择可以在该功率级别下工作。 与 LM5025相比、许多 TI PWM 控制器具有更多的可用应用手册、参考设计示例、仿真模型和 EVM。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着没有人再使用 LM5025了? 此外、您对其他 PWM IC 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有提供任何设计要求、我该如何推荐其他 PWM? 点击我在之前的回复中提供的超链接、您可以参数搜索所有可用的 TI PWM 控制器。

    史蒂夫