This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:IIC 波形异常

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312066/bq76952-iic-waveform-is-abnormal

器件型号:BQ76952

大家好、

我测试了 BQ7695202 IIC 的波形:

您可以在 pic 的红圈中看到异常波形。 您知道可能的原因吗?

且原理图 如下:(实际测试中、带8.2kΩ 的上拉电阻器已分别添加到 SDA/SDL 线路中。)

    

希望得到您的回复。

Br、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    原理图和上拉值看起来很合理、信号也看起来非常正方形、并且垂直对齐、这表示 RC 和时序合适。 这么短时间内的奇数波形似乎是通信的 SCL (时钟)、它由控制器(通常是一个 MCU)控制、因此我将首先查看微控制器设置。 这是一个非常奇怪的波形、并且 MCU 可能没有正确配置时钟屏幕配置。 我想不出器件上有任何东西可以执行此操作到时钟、因为它仅作为外设(接收器)运行、 除非时钟 延展、但该波形不是在此情况下的预期波形似乎两个器件通过绑定在不同逻辑电平下在一段时间内控制总线、 因此、它可能是 MCU 上某处或同一 I2C 总线上其他器件的配置设置。  

    此致、  

    格雷罗阿雷利斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复! 这是因为 MCU 时钟延展设置。 我的客户已经解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能提供帮助。 如果您需要其他支持、请随时发布另一帖子。