This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:如何缓冲 LM5051栅极引脚、以驱动具有大 Qg 的 FET 栅极?

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314545/lm5051-how-to-buffer-lm5051-gate-pin-to-drive-fet-gate-which-has-large-qg

器件型号:LM5051

大家好!

以下 URL 也是类似的问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252552/lm5050-1-how-to-buffer-lm5050-gate-pin-to-driver-fet-gate-which-has-large-qg/4741039#4741039

我的一位客户正在考虑将 LM5051用于他们的下一个产品。
他们还考虑使用4个并联的 FET (ISC027N10NM6)、将 FET 连接到 LM5051的栅极引脚

ISC027N10NM6
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC027N10NM6-DataSheet-v02_02-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7ba0a117017babb690f45f94

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
如何缓冲 LM5051栅极引脚、以驱动并联的4个 FET (ISC027N10NM6)?
 不建议并联使用2个 LM5051器件来加快 FET 的导通速度。

问题2.
您是否有任何推荐的器件可驱动 4个 FET (ISC027N10NM6)

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您与我们联系!

    "如何缓冲 LM5051栅极引脚来驱动并联的4个 FET (ISC027N10NM6)?
     不建议并联使用2个 LM5051器件来加快 FET 的导通速度。"

    LM5051可以在不使用任何外部电路的情况下驱动并联 FET。 您只需将他们的栅极连接在一起。 不建议使用2个 LM5051、因为一次只有一个处于开启状态并且您的电流将无法共享。

    "您是否有任何推荐的器件可驱动 4个 FET (ISC027N10NM6)?"

    我们的产品系列中的所有理想二极管控制器都可以驱动并联 FET、唯一的区别是它们的栅极电流因导通时间而异。 请告诉我您的额定电压和所需功能、以便我们为您提供帮助。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    非常感谢您的答复。

    我想和您讨论离线问题。

    您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    非常感谢您的支持。

    客户自己解决了这个问题。
    所以您不需要告诉我您的电子邮件。

    再次感谢大家、此致、
    和也。