This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:软启动时间与温度的关系

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309914/tps82084-temperature-dependence-of-the-soft-startup-time

器件型号:TPS82084

TPS82084数据表的第7.3.3节指出该器件的典型 VOUT 软启动时间为0.8ms。 软启动时间是否与温度相关? 例如、在较低或较高的工作温度下、时间是更长还是更短? 如果是、您能否提供有关软启动时间温度依赖性的任何数据? 此外、如果通常软启动时间为0.8ms、您能否提供最短和最长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您使用 E2E、

    0.8ms 是典型值、通常是 TJ = 25°C 和 VIN= 3.6V 时的典型值。  

    我将在内部查看此参数的最小值和最大值、明天联系您。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您有任何感兴趣的特定 TJ 和 Vin 条件吗? 以便我可以请求该数据。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin 为4.9V。 我不知道确切的 TJ、但我们最关注的是5C 至-35C 范围内的外壳温度值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您提供信息、

    从 TJ = 0C 到-40C、在宽输入电压下、最小值= 0.72ms、最大值= 2.3ms、对于励磁输入电压= 4.9V、需要一些时间来获取数据。

    请注意、该值的采样率为150。

    我建议推广 TPSM82822数据表、产品信息和支持等新模块| TI.com

    以及 TPSM828512数据表、产品信息与支持| TI.com

    TPSM828303数据表、产品信息和支持| TI.com

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的最新回复。 您能否找到这两种情况的最小和最大软启动时间?

    (1)如果 Vin = 4.9V 且 TJ = 0C、 最小和最大软启动时间是多少?

    (2)如果 Vin = 4.9V 且 TJ =-40C、 最小和最大软启动时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    (1)如果 Vin = 4.9V 且 TJ = 0C、 最小和最大软启动时间是多少?

    (2)如果 Vin = 4.9V 且 TJ =-40C、 最小和最大软启动时间是多少?

    [/报价]

    我可以在星期一初之前向您提供这些结果。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moheddin、

    感谢您代表我为解决这些问题所做的努力。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我没有输入电压= 4.9V 的确切值、但我能提供的是输入电压= 4.5V 和输入电压= 5V

    (1)如果 Vin = 4.5V 且 TJ = 0C、则 最小值= 0.66ms、最大值= 1.06ms 软启动时间

    (2)如果 Vin = 4.5V 且 TJ =-40C、则 最小值= 0.62ms 、最大值= 1.19ms 软启动时间

    (3)如果 Vin = 5V 且 TJ = 0C、则 最小值= 0.62ms、最大值= 1.17ms 软启动时间

    (4)如果 Vin = 5V 且 TJ =-40C、则 最小值= 0.45ms、最大值= 1.46ms 软启动时间

    请注意、以上结果是通过6sigma 分布获得的、采样率为150。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分