This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:最大占空比

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314781/uc2825-max-duty-cycle

器件型号:UC2825

从数据表中可以看出、此器件的最大占空比为80%

在电压模式下工作、开环 不能超过50%直流  

控制器 实际上是否能够以80%的速度工作?

请您提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Idan:

    您如何确定最大占空比小于50%-您只在查看 OUTA 或 OUTB 吗? 中的、OUTA 限制在~40%、OUTB 也限制在~40%、但考虑到两个输出的总占空比、您可以获得最大80%。 双输出 PWM 的占空比是这样定义的。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此控制器的每个输出通过一个驱动器被连接至一个功率 MOSFET。

    我正在寻找一种能够提供80%或以上功率的控制器、从而在输出之间产生重叠

    您能否推荐适合的 TI 器件?

    尊重,

    伊丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Idan:

    您的应用听起来很独特、因为它不是调节开关电源转换器的输出电压。 我不知道模拟 PWM 是按您所描述的方式运行的。 我找到了一些类似 E2E 线程的示例、这些示例询问了 PWM 信号重叠的问题。 在几乎所有情况下、对这种情况的控制都来自微控制器(MSP430)。 您可以尝试通过提及 MSP430?

    此致、

    史蒂夫