This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:输出电压过高、IN 和 NR 之间的 ESD 保护二极管损坏

Guru**** 2505785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305213/tps799-output-voltage-too-high-damaged-esd-protection-diode-between-in-and-nr

器件型号:TPS799

大家好!

我们在其中一个设计中使用了 TPS79933YZU。 在我们上次试验系列期间、一些样片发生了故障、TPS79933的输出电压过高。 测试过程中的输入电压为3、6V、受损样品的输出电压为3、58V、而不是大约3、3V。 进一步分析表明、TPS79933的 IN-和 NR 引脚之间的 ESD 保护二极管损坏(二极管测试显示 IN-和 NR 引脚之间两极的"开路")。 此外、某些损坏器件的 NR 引脚上的电压电平不同(0V 到3、53V 之间、而完全正常运行器件的电压为大约1、14V)。 TPS7993的应用与10uF 输入电容器、10uF 输出电容器和 NR 引脚上的10nF 相对简单。 我们还在同一设计中使用 TPS79918YZU、该设计具有完全相同的应用并连接到相同的输入电压、但该器件从不会出现故障。

对 TPS79933损坏的原因有什么疑问吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我可以提供更多有关此器件用例的信息吗? 这种解释很难确定损坏的原因。 我能否查看原理图以进一步了解它? 您测试的温度是多少? 您有多大的电流? 这种情况可能会高于建议值、但如果没有定量数据、就很难知道。 3.6V 的 Vin 绝对不是损坏的来源、

    请告诉我、以便我进一步帮助您。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    遗憾的是、我无法分享完整的原理图、但您可以在此处看到 TPS79933及其应用:

    请注意、未组装 TPS79933输入和输出之间的 R25。 TPS79933 (UB_DIG)输出端的唯一负载是微控制器的负载消耗约为7mA、远低于最大 最大直流电流。 在原理图中、您还可以看到 TPS79918具有完全相同的应用、但该器件根本没有出现故障。

    在我们的生产基地的 PCB 测试仪中、在室温下首次启动电路板后、会立即检测到 TPS79933的输出电压过高。

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    通过该原理图、一切看起来都正常。 因此、该器件处于室温下、输入为3.6V、电流为7 mA、并且未正确调节。 器件损坏、显示3.58是因为它内部损坏、并且输入对输出短路、因此它将跟随输入电压。

    您在所有规格上都远低于最大值、并且在室温下工作。 我可以看到输入上升和 EN 的一些示波器截图吗? 很难看出问题出在哪里、您使用的是哪种电源?

    谢谢!

    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    在我的调查中、我还改变了 UB_IN、以查看 TPS79933的输出发生了什么情况。 当 UV_IN 小于2、1V (欠压锁定阈值)时、输出电压迅速降低至0V。 因此、稳压器输入和输出之间的 MOSFET 似乎工作正常。

    我准备了 启动时稳压器的输入和输出电压(UB_IN 和 UB_DIG)的示波器快照。 EN 引脚直接连接到 TPS79933的输入引脚、因此 EN 引脚上的电压等于 UB_IN。 由于任何原因,似乎无法在此处插入屏幕截图。 如果有任何其他可能将屏幕截图交给您、请告诉我。

    测量是在高侧开关 MAX892打开稳压器的电源电压的情况下完成的(高侧开关的电流限制设置为120mA)。

    感谢您的回复!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是示波器屏幕截图: