This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010262:适用于 APL 的 PoDL 解决方案

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, TIDA-010262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314547/tida-010262-podl-solution-for-apl

器件型号:TIDA-010262
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

我正在评估基于 dp83td510e 的 APL 开关解决方案。 我需要一个符合 APL 标准的 PoDL 解决方案、如下所示:

A 类:15VDC/0.54W  

B 类: 15Vdc/1.1W

TIDA-010262是否满足要求。

任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-010262并非为 APL 设计、而是为符合802.3cg 的 PoDL 设计。  

    不过、如果忽略了所有固有的安全要求、则应该可以对其进行修改、以便从中获得15V 的电压、而无需进行任何协商。

    此致、

    斯特芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强制输出15V 是毫无意义的。 如果 TIDA-010262符合802.3bu 规定的4类标准、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或任何用于 class0/1的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我没有完全理解您的问题。 802.3bu 的4级符合 APL 的 B 级类似电流限制、但具有不同的电压。 (以及 APL 的一些其他电路要求)。

    因此、如果您要为 TPS26601提供15V 电压而不是24V 电压(并可能调整 UVLO)、请设置4级的电流限制、即使没有合适的 APL 电源、该器件也应能为 APL 器件供电。

    除电源外、您还需要修改 DP83TD510E 周围的电路、以确保其不会广播2.4Vpp 能力。

    此致、

    斯特芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你明白了。 感谢你的帮助。