This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:在 Itrip 下创建电流以继续?

Guru**** 1867270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313516/tps2640-opreation-current-under-itrip-for-continue

器件型号:TPS2640

大家好、

我可以使用该器件 在 Itrip 下运行电流以继续吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    很抱歉、我无法理解这个问题。 您能详细说明一下吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的意思是负载电流可以超过2A 甚至低于3.9A (Itrip)。 如果 RLIM 设置为5.36KR。

    我研究了数据表、如果负载超过2.11A 但当 Ton 4ms 时低于 Itrip 设定点。 它可以正常工作。

    如果超过4ms (计时器)、器件将关闭。 我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、您是对的。

    此致

    G·库纳尔