This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930

Guru**** 2504665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ76930, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313064/bq76930-bq76930

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1A、、 MSP430FR6989

您好!  

我正在考虑使用 BQ76930电池监测器来配置并联电池、我想将其与 BQ78350-R1A 配合使用来形成完整的 BMS。

我想知道是否可以并行连接多个 BMS (使用以前的元件和一个配套控制器构建)、以控制要并联连接的每个电池组组合。 我附加一个图像以更全面。

我不希望所有的结构都只用一个 BMS、因为这个结构需要把 串联电芯的所有内部点连接起来、所以我的问题是、多个 BMS 要并联、 每个 BMS 仅控制一个分支。

您是否认为需要添加一个阻断二极管来保护每个电池组?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    理论上可以并联多个电池组、但我们没有任何相关文档来说明如何实现这一目的。 我能想到的主要问题是、如果电池组之间的电池组电压发生变化、那么一个电池组将开始为其他电池组充电。

    PACK+或 PACK-上的阻断二极管不是非常可靠的解决方案、因为它可以防止电池组彼此交互、但它也会阻止充电器充电。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Max Verboncoeur:

    感谢您的回答。 我有更多关于 BQ7835-R1A 和主控制器(MSP430FR6989)之间通信的问题:

    - 1.-我可以直接连接 BQ7835-R1A 的 SMBus 引脚和 MSP430FR6989的 I2C 引脚吗?或者我需要额外的硬件或软件来连接吗? 我是否需要调整上拉电压电平?

    - 2.-我可以将 SMBus (BQ7835-R1A)的上拉电阻连接到3V3电平吗?

    - 3.-我可以使用 MSP430FR6989的 SPI 引脚 与 BQ7835-R1A 的 SMBus 通信吗? 如果可能、我该怎么做? 我是否需要特定的硬件?

    提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我建议您为有关不同设备的新问题创建一个新主题、这样可以将问题快速分配给正确的团队、并且该主题对将来可能有相同或类似问题的任何人更可见。

    此致、

    马克斯·韦博肯