This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关断

Guru**** 2460640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313466/bq76952-shutdown

器件型号:BQ76952

Hello ti 专家!

使用 bq76952时、我可能想要求提供一些保护。 在初始上电期间、预放电设置1s 超时。 在初始上电期间、器件的预放电性能正常、但当器件进入关断模式时、我使用 TS2唤醒、并在唤醒后立即重新配置寄存器(与初始上电相同)。 然而、当我此时打开 CHGFET 和 DSGFET 时、该器件显示只有 CHGFET 处于打开状态、此时 DSGFET 保持关闭状态。 我想问这种情况是如何发生的。 是因为在正常运行后关断功能需要很长时间才能正常工作?

期待您的回复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    您是否确认器件按预期进入关断模式? 此外、您是否读回设置以确保所有设置都正确写入寄存器?

    当设置了 PDSG 时、它应在 DSG 导通时自动导通。 现在、我想知道如何打开 DSG FET? 是否启用了 FET_EN?

    您能否发送配置设置?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙