This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5642:电流限制

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5642, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305047/lm5642-current-limit

器件型号:LM5642
主题中讨论的其他器件: LM25143

数据表指出、当 LM5642的电流限制功能工作时、高侧 FET 会关断、但 FET 是否会一直关断? 还是会自动重新启动切换? 如果仍然关闭、如果我关闭了 ON/SS1引脚并再次打开、它是否会重新启动? 如果自动重启、需要多长时间? 此问题已使用 Google Translate 翻译成英文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一拓也

    我们团队的某个成员明天会讨论一下这个问题。
    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    强烈建议使用 TI.com 提供的最新建议设计产品。 LM5642是一款相对较旧的器件、可能不如较新的器件具有最新的工艺和高效率。  

    在这种情况下、我们建议使用具有断续模式的较新 LM25143器件、在 VOUT 和 GND 之间发生硬短路的情况下、该器件会进入间断模式。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但是、由于我已经开始使用 LM5642进行原型设计、因此更改器件的时间已经过去。

    您能否告诉我、在电流限制功能发挥作用时、它是会闩锁还是会自动恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 响应可能会在假日季的年末部分延迟至2024年1月2日。 感谢您的耐心。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否就 LM5462在过流保护后的行为提供一个答案? 如上一次所述、我们已经开始电路板原型设计、因此无法改为使用其他产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否遇到了问题或只是想了解过流保护机制?

    在过流事件期间、器件的 FET 会在该周期内处于关闭状态。 该器件应具有逐周期电流限制。  

    在 LM5642EVM 上可以观察到电流限制行为、因为这不是数据表中提到的参数。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有遇到任何问题、
    我正在尝试弄清楚如何在过流保护功能正常后从微控制器控制该器件。

    按照每个周期的电流限制、您是指一个 FET 开关周期还是从 ON/SS1引脚接通到关断?

    我不知道如何从微控制器控制这个电压、因为我不知道它在电流限制期间做了什么。 如果我们知道这种行为、就可以设计固件。

    翻译时使用 DeepL.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在过流情况下、微控制器的预期用途是什么? 微控制器是否打算控制下游负载电路以增加/减少直流/直流转换开关上的负载?

    当直流/直流转换开关处于电流限制状态时、输出电压将停止调节。 只有消除此故障条件后、器件才会再次开始切换。 只要应用不将电流拉至高于过流设定值、该应用就应该可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5642将用于的应用是用于外部电源的直流电源。
    激活 LM5642的过流保护后、微控制器必须控制外部直流电源的输出以确保安全输出。

    例如、如果外部输出电源短路、LM5642功能将停止外部直流电源的输出。
    我们希望微控制器识别 LM5642的电源输出已停止、确认外部输出电源未短路、然后使用微控制器安全恢复电源输出。

    我已将一个电路连接到微控制器、以检查 LM5642的输出是否正常。
    但我知道 LM5642的保护功能的工作时间早于微控制器识别外部电源直流电源输出短路的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是、一旦故障情况消除、开关将恢复、但您通过什么方法检测到故障已消除?
    我认为在开关停止时不知道是否检测到故障消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关特定电流限制部分、您可以参阅数据表的第18页。  

    当电感器电流足够高而 RSNSx 上的电压低于 ILIMx 引脚的电压时、便会激活电流限制、进而关闭顶部 FET。 鉴于这是逐周期的、在下一个周期中再次检查电感器电流。 如果电感器电流使得 RSNSx 高于 ILIMx、则该电感器将不会处于电流限制状态、并且会恢复常规开关。 请注意、在电流限制条件下、器件仍在开关、但输出未调节、并且由于电感器电流足够大、顶部 FET 立即关闭、因此您将看到 SW 脉冲、而不是预期的典型方波 CCM 条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否了解输出电压会降低、但在每个开关周期都将继续输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的。 在负载电流高于器件的峰值电流限值的过载情况下、输出电压将会更低且不会调节到预期值。 该器件将在每个周期保持开关状态、并检查电感器电流是否为高电平、这样该器件就知道它处于电流限值或标准运行状态。