This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:TPSI3050 (S)驱动 SCR

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312107/tpsi3050-tpsi3050-s-driving-scr

器件型号:TPSI3050

您好!

我尝试在受控整流器应用中使用 TPSI3050S 来驱动 SCR、但 TPSI 的内部直流/直流转换器没有足够的功率来始终维持输出脉冲、从而定期关闭和打开脉冲。  

TPSI3050S 是否 可用于直接驱动 SCR?

谢谢。

 阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    TPSI3050S 当然可以用于驱动 SCR。 不过、脉冲周期期间 VDRV 引脚上的功率传输量/可用量存在限制。 此外、两个突发脉冲之间需要一定的时间来确保有足够的可用功率来开启 SCR。

    您能否帮助我了解您切换 EN 引脚的频率以及 SCR 导通所需的触发电流量(SCR 的器件型号也会有所帮助)? 此外、您是否有设置原理图、以帮助进一步了解器件的使用和设置(CDIV1/CDIV2电容/负载)?

    谢谢!

    布赖恩