主题中讨论的其他器件:TPS62873-Q1、
您好、先生!
您是否有以下功耗计算工具(例如 Excel 或其他格式)? 如果是、您能否与我们分享、我想利用它们来评估电源设计作为参考?
- TPS62873-Q1
- TPS62875-Q1
Br.
辛西娅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生!
您是否有以下功耗计算工具(例如 Excel 或其他格式)? 如果是、您能否与我们分享、我想利用它们来评估电源设计作为参考?
Br.
辛西娅
尊敬的 Cynthia:
TI.com 上的两款产品均提供 Webench、可根据您的运行条件通过选择外部元件提供功率耗散值。
https://www.ti.com/product/TPS62873-Q1
https://www.ti.com/product/TPS62876-Q1
如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
此致、
Tanvee
您好、Tanvee、
谢谢你的友好回答。
我查看 WEBENCH、有一个问题我找不到 TPS62873Y1-Q1器件。 WEBENCH 只有 TPS62873QWRXSRQ1、但电压不正确。 此 器件型号来自 J721S2 PDN-7F 电源解决方案。 我们希望输出为0.8V。 您能给我一些帮助吗?



您好!
您可以使用 TPS62873-Q1 webench 设计进行功率计算。 TPS62873Y1-Q1具有相同的设计架构、唯一的区别是 I2C 地址。
此致、
Tanvee
我之前使用 Webench 设计 TPS628731-Q1、当我选择 TPS628731-Q1时、工具显示的器件型号是 TPS62873QWRXSRQ1、输出无法解锁0.8V 电压、会出现错误、器件型号不是我希望的、您也可以自行尝试。 这就是我对使用 Webench 工具感到困惑的原因。
TPS62873QWRXSRQ1和 TPS62873Y1QWRXSRQ1是相同的 I2C 地址0x43、差异在于电压电平、我们需要的 TPS62873QWRXSRQ1是1.0V、TPS62873Y1QWRXSRQ1是0.8V。

如果我理解错误、请告诉我。
尊敬的 Cynthia:
抱歉、 工具崩溃了。 我会继续跟进。
同时、我将分享 Excel 工作表、这些工作表可以帮助您根据您的工作条件计算组件。
谢谢。
Tanvee
您好、Tanvee、
您是否知道如何计算 TPS62875-Q1和 TPS62873Y1-Q1的增益裕量和相位裕度? 数据表中没有说明。 我想检查环路响应的稳定性、但 WEBCH 没有可以检查的仿真配置。 您是否有仿真这两个降压 增益和相位 裕度的工具可以分享给我?
尊敬的 Cynthia:
我们为这两款器件提供了 SIMPLIS 模型、这些模型能够根据您的 BOM 选择和运行条件准确地获得 GM、PM。
您能检查一下模型吗?
谢谢。
Tanvee
您好、Tanvee、
您的同事回复了我、我没有使用该工具的许可、因此只有您的公司才能帮助我们模拟使用该工具。 因此、他帮助使用 SIMPLIS 工具进行仿真、现在我将学习这一点。
尊敬的 Cynthia:
谢谢! 我将关闭该主题。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
此致、
Tanvee